This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:关于 PMBus 引脚

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019129/tms320f280025c-about-pmbus-pins

器件型号:TMS320F280025C

现在,我们使用 TMS320F280025C 构建我们的新电源项目,并且需要使用 PMBus 与其他器件通信。

但我们不知道什么是 PMBus?

关于4引脚: ALERT、 CTL、 SCL、 SDA、  

对于主控模式:当 F280025C 芯片向从器件发送字节时 ,ALERT 或 CTL 如何工作?  从设备向 F280025C 芯片发送字节时,  ALERT 或 CTL 如何工作?

对于从模式: 当 F280025芯片向 主器件发送字节时 ,ALERT 或 CTL 如何工作?   当主设备向 F280025C 芯片发送字节时,  ALERT 或 CTL 如何工作?

请给我们建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Serena、

    PMBus 引脚说明:

    警报        -  从器件将使用此引脚向主器件请求注意

    控制       -  主器件将使用此引脚通知从器件关断

    SCL                  -  时钟引脚

    SDA                  -  数据引脚

    当 PMBus 为主器件时、ALERT 引脚为输入引脚、控制引脚为输出引脚

    当 PMBus 为从器件时、ALERT 引脚为输出引脚、控制引脚为输入引脚

    PMBus 的所有内容是什么、无论如何?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!  

    感谢您的善意回应。

    我们无法在中国打开 YouTube 网页。 您是否有其他解决方案来向我展示这段有用的 PMBus 视频?

    现在,我们的项目将使用 PMBus Slave -> Master 模式。  

    关于为控制引脚和 ALERT 引脚设置 GPIO,在从模式或主模式下都有相同的功能来设置它们,  

     GPIO_setPinConfig (GPIO_12_PMBUSA_CTL);       SlaveMode下,CTL为输入 μ s

     GPIO_setPinConfig (GPIO_13_PMBUSA_ALERT);    // SlaveMode下,ALERT为输出

    仅使用 PMBUSA_CTL 或 PMBUSA_ALERT 的此引脚设置功能是否足够?

    谢谢你  

    Serena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Serena、

    请查看此培训视频、了解有关 PMBus 的信息- https://training.ti.com/how-power-your-pmbus

    [引用 userid="491663" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019129/tms320f280025c-about-pmbus-pins/3768420 #3768420"]

    关于为控制引脚和 ALERT 引脚设置 GPIO,在从模式或主模式下都有相同的功能来设置它们,  

     GPIO_setPinConfig (GPIO_12_PMBUSA_CTL);       SlaveMode下,CTL为输入 μ s

     GPIO_setPinConfig (GPIO_13_PMBUSA_ALERT);    // SlaveMode下,ALERT为输出

    仅使用 PMBUSA_CTL 或 PMBUSA_ALERT 的此引脚设置功能是否足够?

    [/报价]

    是的、CTL 和 ALERT 引脚设置与主器件/从器件相同。

    此致、

    曼诺伊