This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:闭环设计

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018261/tmdscncd28388d-closed-loop-design

器件型号:TMDSCNCD28388D

我正在评估 TMDSCNCD28388D 是否能够运行我 的稳压器。 转换器以2-3MHz 的频率运行。 反馈环路控制需要高分辨率 ADC。 请问您是否有任何经验法则指南来确定实际设计需要多大的 ADC 分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 MCU 具有12位3.5MSPS ADC、ENOB 为11.2位。 这足以感应电压稳压器输出、且精度优于0.1%。

    11位=>感应精度 = 1/2048 = 0.05%

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shamin、您好!

    感谢您的快速响应。 我想决策涉及带宽、相位裕度、稳态误差、DPWM 分辨率等设计 是否有文章提供有关此主题的教程?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这方面有许多论文。 我没有一个能涵盖您的预期主题的模板。 请阅读有关数字控制的 IEEE 电力电子学文章。