This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:CLB HRPWM 输入

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019020/tms320f28075-clb-hrpwm-input

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!
CLB 能否与 HRPWM 配合使用? 客户只希望使用具有内部协运算符信号的 HRPWM。

有关 CLB 寄存器的更多问题。 CLB_OUTPUT_LUT_0.FN 位的详细说明(和函数)是什么? UG 仅显示"输出 LUT 的输出功能"。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 F28004x 和更高版本的器件(CLB 类型2)上、支持异步操作模式、以实现简单的组合操作。

    输出 LUT 是一个3输入和1输出 LUT 函数。 这可以是任何组合函数。
    请参阅工具或 C2000ware 中的任何 CLB 示例