This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:固件迁移

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018863/tms320f28388d-firmware-migration

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的团队:

我的客户计划将固件从 F28388S 迁移到 F28388D。 我们是否需要注意任何事项?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    很抱歉、我不清楚这个问题。 在 F28388D 上、我们增加了一个 C28x 内核、如果他们计划使用额外的内核、则需要相应地更新软件。 对吧? 如果您有一些特定的查询、这将有所帮助。

    此致、

    Vivek Singh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singh、

    您能否帮助将此问题传达给可能有更多见解的人?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    一旦我获得有关客户所需内容的信息、我应该能够在这方面为您提供帮助。 如果需要、我们可以打电话进行讨论。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singh、

    目前、当他们从 F28388S 迁移到 F28388D 时、他们不使用额外的 C28x。 因此、在我看来、它对固件迁移没有太大影响、对吗?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    是的、在这种情况下、它应该是直接的。 客户应能够在 F28388D 器件上运行相同的应用。

    此致、

    Vivek Singh