This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMDSCNCD28379D

Guru**** 2821325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1017634/tmdscncd28379d-tmdscncd28379d

器件型号:TMDSCNCD28379D

您好!

我在 DSP 的两个引脚上有两个 PWM 输出。 我需要生成第三个 PWM 波形、即前两个 PWM 的异或。 您能不能建议最好的方法来实现它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用内部 CLB 模块通过对前两个进行异或运算来生成第三个 PWM。 F28379D 具有4个 CLB 逻辑块。

    请参阅 CLB 文档并使用 CLB 工具来模拟和 生成代码。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望您能够使用 CLB 生成 PWM。 现在、我将关闭该案例。