This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:使用内部 CMP 使16x PWM 跳闸

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019032/tms320f28075-tripping-16x-pwm-with-internal-cmp

器件型号:TMS320F28075

您好!
客户希望使用内部 CMPH/L (16x)触发16x PWM (ePWM1-ePWM8)。 我将8个 EPWM x 条 输入从 Cmpl 计数到直流电以触发 PWM。 我不确定 INPUTXBAR1-5的 CMPH 输出是否也可用于 PWM 跳变(TZ1-3)。 是否有其他方法可触发16PWM? 我认为 CLB 可以正常工作、但这里的问题是不使用 CLB。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HS、

    此处不包含 CLB、唯一的路径是 进入跳闸信号的8x ePWM x 条输入。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、
    但是、对于 CLB、它会起作用吗?

    通过 ePWM x 条输入实现的8倍 ePWM 跳闸
    +
    超过 CLB 的8倍 ePWM 跳变?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能评论 CLB 部分吗?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 CLB 中使用输入 XBAR 输入和 ePWM 输出并修改最终输出。