This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-EP:复位期间的 XCLKOUT 状态

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019208/sm320f28335-ep-xclkout-state-during-reset

器件型号:SM320F28335-EP

您好!

复位期间是否输出 XCLKOUT?

它是否在上电后和运行期间发生的复位期间立即输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当复位(XRSn)为低电平有效时、XCLKOUT 将在其 SYSCLK/4的缺省状态中有效(在复位中应该为 XCLKIN/4)。  如果有一个到器件的正确输入时钟、XCLKOUT 应该在 XRSn 被激活或未激活时显示它。  唯一的例外是、如果您使用 SW 中的 CLKOFF 位手动禁用它。

    如果 XRSn/Reset 被再次变为低电平有效、它将复位 CLKOFF 位并且 XCLKOUT 应该重新出现。

    最棒的
    Matthew