This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:CLA DMA 的仲裁

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019250/tms320f28379s-arbitration-of-cla-dma

器件型号:TMS320F28379S

您好!

我在 TMS320F2827xD (SPRUHM8I)的 TRM 中找到"5.6 CPU 和 CLA 仲裁":

"所有这一切的例外情况是 ADC 结果寄存器、这些寄存器为每个总线主控重复使用。 CPU、
DMA 和 CLA 都可以同时读取这些寄存器、而不会对任何主器件产生任何延迟。"

但是、TMS320F2837xS (SPRUHX5G)的 TRM 中缺少此 Cape。

是否有相同的行为?

您是否要更新 SPRUHX5G?

谢谢 Gerd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerd、

    [引用 userid="135328" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019250/tms320f28379s-arbitration-of-cla-dma "]

    但是、TMS320F2837xS (SPRUHX5G)的 TRM 中缺少此 Cape。

    是否有相同的行为?

    [/报价]

    是的、 此功能在 TMS320F2837xS 器件上是相同的。 我们将对此进行研究、并在下一个修订中进行适当的更新。

    感谢您的反馈。

    此致、

    Vivek Singh