This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:存储转换结果的缓冲区大小为何必须是16的倍数?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019195/tms320f28379d-why-do-size-of-buffer-for-storing-conversion-results-must-be-multiple-of-16

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

在项目'ADC_SoC_Continuous'的示例代码中、提到了这一点

"//用于存储转换结果的缓冲器

//(大小必须是16的倍数)"

我不明白为什么?  

"uint16 AdcaResults[results_buffer_size];"

不是 AdcaResults 一组 results_buffer_size、每个 单元格都有存储 16位数字的能力?

如果是这样、则 results_buffer_size 可以有多大? 不是吗?

如果我错了、请纠正我的问题。

提前感谢。

此致

Sayandev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayandev、

    该示例处理一批16次转换、因此要求将结果缓冲区大小保持为16的倍数。 您可以根据发生的转换数和一起读取的次数、按所需的方式对其进行保留。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    此致

    Sayandev