请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 大家好、
在项目'ADC_SoC_Continuous'的示例代码中、提到了这一点
"//用于存储转换结果的缓冲器
//(大小必须是16的倍数)"
我不明白为什么?
"uint16 AdcaResults[results_buffer_size];"
不是 AdcaResults 一组 results_buffer_size、每个 单元格都有存储 16位数字的能力?
如果是这样、则 results_buffer_size 可以有多大? 不是吗?
如果我错了、请纠正我的问题。
提前感谢。
此致
Sayandev