This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于触摸屏且具有 LVDS 接口的 MCU

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6ZXR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018668/mcu-for-touchscreen-with-lvds-interface

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6ZXR

您好、E2E、

我们有一位客户有兴趣使用 TI 器件而不是 STM32、并寻找可与触摸屏 LVDS 配合使用的 MCU。 我们是否有符合以下规格的解决方案?

要求/规格

  • 内存:当前使用的24KB (不包括图形用户界面)
  • 触摸屏4针脚
  • LVDS:需要一个中间器将 LVDS 转换为 MCU 协议
  • 支持屏幕背光
  • LED
  • 放大器的音频规格可在20Hz-80Hz 之间工作、最高可达 STM32F446ZCJ6
  • 扬声器输出可发出哔声
  • 必须能够读取热量传感器
  • 必须支持外部存储
  • 用于 LCD-TFT 屏幕的 UI 库

次要要求/规格:

  • 连接 RFID 读取器的接口
  • USB 接口(1或2)


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须说、我们没有这么完美的器件来替代 ST。 请检查 TM4C123GH6ZXR 是否满足您的要求。