This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:功能安全库 IEC60730

Guru**** 2537990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018766/tms320f28379s-functional-safety-library-iec60730

器件型号:TMS320F28379S

您好!

我有一个与功能安全库相关的问题。

据我所知、TI 的 IEC60730库的当前版本为 v4.00.01.00。 该版本于2014年发布、文档中未提及 TMS320F2837xS 微控制器。

 

请告诉我们当前 IEC60730版本与 TMS320F2837xS 微控制器的兼容性。

 

如果兼容、您是否计划发布新文档、列表中会出现新的微控制器? 这 是为了证明目的、因为需要最新的文档。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves、您好!  

    您说得对、我们尚未为 TMS320F2837xS 创建新的。  2014年发布的所有示例均可移植到任何目标、包括 TMS320F2837xx 系列。  多年来、我们有多个客户选择了这条路线。  这些示例涵盖了多种安全机制。   

    您可能已经看到了这一点、但出于完整性考虑、请将其包含在此处:  https://www.ti.com/tool/C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

    此致、

    Krishna