This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:与处理器间通信相关的培训材料

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019097/tmdscncd28388d-training-material-related-to-inter-processor-communication

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

你好。

我们的客户正在使用 TMDSCNCD28388D、他们有以下问题:

"我希望通过以太网将数据从 CPU1发送到 CM、从而将数据发送到其他 MCU、为此我认为我必须通过 IPC
请发送 IPC 的培训材料(视频和相关文档)
CPU1和 CM 之间的处理器间通信、具体而言、我希望将数据从 CPU1传输到 CM"

您能帮我们提供所需的文件吗? 谢谢你。

此致、

Cedrick