This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:死区为何会影响280025中的软件强制事件

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018771/tms320f280025-why-does-deadband-influence-software-forced-event-in280025

器件型号:TMS320F280025

 我正在使用280025。半个月前开始调试 EPWM 模块时、我发现了一个困惑的问题。当我强制 EPWM1A 和 EPWM1B 均为低电平时、如果我没有禁用死区、尽管我强制 EPWM1B 为低电平、但 EPWM1B 输出高电平。由于软件 foce 事件的频率最高 优先级、无论是否存在死区、如果我强制 EPWM1A 和 EPWM1B 均为低电平、它们都应输出低电平。

 目前、如果我想强制 EPWM1A 和 EPWM1B 同时处于低电平、必须首先禁用死区。当我需要更改 EPWM1A 和 EPWM1B 以进行比较模式时、我必须再次启用死区。您能给我一些建议、以便我可以强制这两者 EPWM1A 和 EPWM1B 在不禁用死区的情况下变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最高优先级与其他事件的最高优先级相同。 死区模块位于 AQ 模块之后。

    您可以在 TZ 模块中将它们强制为低电平。

    也可以强制 ePWM 的最终输出通过 CLB。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试使用 TZ 模块、并成功地将其强制为低电平。但是、我无法通过禁用跳闸区域信号或清除跳闸区域标志来使它们返回数字通信模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何使用 TZ?