This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:如何将 CSM 密码输入芯片以解锁芯片并让引导加载程序将代码加载到 RAM 中?

Guru**** 2962440 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015466/tms320f28027-how-to-input-csm-passwords-into-the-chip-to-unlock-the-chip-and-let-bootloader-load-code-to-ram

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

如果安全区域包括 RAM 区域、是否有任何方法可以将 CSM 密码输入芯片以解锁芯片并让引导加载程序将代码加载到 RAM 中?

 

谢谢你。

威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia-Wei、

    请注意、今天7月5日是美国假日。  您应在7月6日当天结束前收到回复。  感谢您的耐心。

    最棒的

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、
    请帮助回答我的问题。 谢谢你。

    威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    请尽快回复此问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia-wen、

    对於没有答覆的问题,我会研究为何会与你的质询同时出现这种情况。

    请查看此串行闪存加载程序应用手册。 闪存内核 A (第4章)中有一节介绍了如何在使用引导加载程序时解锁 CSM。  C2000Ware 中还应引用代码示例。

    请告诉我这是否能满足您的需求。

    最棒的
    Matthew