This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:通过 SPI 至 SD 卡的 USB 端口实现数据记录

Guru**** 2944400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018971/tms320f28379d-data-logging-implementation-through-usb-port-of-spi-to-sd-card

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D、 C2000WARE

您好!  

一名开发人员 正在尝试实现 以下软件功能:

  • 在外部存储器上手动和自动在线记录数据或变量
  • 将数据或变量记录到微控制器的某些存储器(片上存储器)或安装在 PCB 上的另一个存储器中、无需外部访问即可稍后将其提取到外部存储器中

 为了实现这些功能、他们考虑在物理介质方面采用2种替代方案:  

  1. 通过 USB 端口执行此操作
  2. 通过具有 SD 卡转换器的 SPI 端口执行此操作  

他们以前在这方面没有太多的发展经验,他们想知道:

  • 对于必要的驱动程序、德州仪器可以为我们提供哪些支持?
  • 您对要使用的物理介质有何建议?
  • 您是否有此类开发的应用手册?

如果这会影响问题、还会考虑 TMS320F28378DPTPS

谢谢你  

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="51989" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018971/tms320f28379d-data-logging-implementation-through-usb-port-of-spi-to-sd-card "]对于必要的驱动程序,德州仪器可以为我们提供哪些支持?

    F2837x 的驱动程序支持通常仅限于针对 TMDSCNCD28379D 平台的基本 C2000Ware 示例:

    • ~\C2000Ware_XXXX\device_support\f2837xd\examples\cpu1\sd_card
    • ~\C2000Ware_XXXX\driverlib\f2837xd\examples\CPU1\USB
    • ~\C2000Ware_XXXX\utilities\third_part手\f2837xd\fatfs
    [引用 userid="51989" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018971/tms320f28379d-data-logging-implementation-through-usb-port-of-spi-to-sd-card "]您对要使用的物理介质有何建议?

    SD 卡的 SPI 接口可能是最简单易用的接口。 USB 支持各种功能和模式、可能会增加不必要的复杂性。

    [引用 userid="51989" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018971/tms320f28379d-data-logging-implementation-through-usb-port-of-spi-to-sd-card "]您是否有此类开发的应用手册?

    这是2007年发布的 SPI-SD 应用手册。 我不知道等效的 USB 应用手册。

    [引用 userid="51989" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018971/tms320f28379d-data-logging-implementation-through-usb-port-of-spi-to-sd-card "]如果这会影响问题[/quot]、也会考虑 TMS320F28378DPTPS

    这同样适用于各种 F2807x、F2837x 和 F2838x 器件。