This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:在 TMS320F28379D 和 TMS320F28384D 之间进行选择

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28384D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1017725/tms320f28384d-choosing-between-tms320f28379d-and-tms320f28384d

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、 C2000WARE

尊敬的:  

我们正在为项目确定微控制器。  

我们已缩小到 TMS320F28379D 和 TMS320F28384D 的两个器件范围。 我想知道 TMS320F28379D 提供的所有支持在 软件库等方面是否也可用于 TMS320F28384D  

我知道 Launch Pad 开发板具有  TMS320F28379D 微控制  器、我想知道是否有任何开发板随 TMS320F28384D 一起提供以进行快速开发。  

 TMS320F28384D 是否 支持 c2000ware。  

谢谢、  

Umasankar K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TMS320F28379D 在 软件库等方面也可获得对 TMS320F28384D 的支持  

    TMS320F28384D 只有控制卡、但没有 LaunchPad。 您还可以使用此 MCU 找到多个参考设计(TI.com)。

    是的、TMS320F28384D 具有 c2000ware 支持。

    Shamim