This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:具有 ADS8328 SPI 示例的 TMS320F28335

Guru**** 2664835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, ADS8328, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018720/tms320f28335-tms320f28335-with-ads8328-spi-sample

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: ADS8328C2000WARE


我能否获得 TMS320F28335和 ADS8328之间的 SPI 通信示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、

    我不相信我们有一个。 快速浏览过去的 E2E 论坛主题帖也没有显示太多内容。 您可能必须从头开始编写代码。 您可以参阅 C2000ware 中的 SPI 示例以供参考。