This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:使用以太网建立通信

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1017483/tmdscncd28388d-establishing-communication-using-ethernet

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我想使用以太网在2个控制卡之间建立通信。 我有它们、我使用以太网电缆连接它们。 我想将一个整数从一个微控制器发送到另一个微控制 器、并从另一个微控制器接收另一个整数。 我还得到了 c2000ware、我已经完成了。 我在板上运行了示例。 鉴于我是初学者, 请给我提供一些代码行,如果我将这些代码添加到 c2000ware 的现有示例中,将有助于我将数据从一个 MCU 发送到另一个 MCU。 如果可能、请说明使用以太网建立通信所需遵循的分步过程。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用相同的 ex1基本 TX Rx 环回示例并将其修改为一个位以用于双工通信。 确保在两个器件上使用相同的代码。

    首先、您必须通过更改代码中的以下行来禁用环回模式

    pInitCfg->loopbackMode = Ethernet_MAC_configuration_LM_loopback_disabled;

    在使用 API Ethernet_sendPacket (EMAC_Handle、&pktDesc)时禁用它之后;

    在另一个节点上、您应该会看到 EtherNet_rxBuffer 变量上的一些数据。

    此致、

    Yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如果我想 连续发送和接收数据、该怎么办? 我是否每次都必须清除任何中断/标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不必清除任何中断/标志。  

    您可以使用 ethernet_sendPacket (emac_handle、&pktDesc)持续发送数据包;其中数据包将被推送到等待队列、并在硬件可用时立即进行传输。

    确保在重复传输之前增加延迟、因为它可能会溢出硬件的发送缓冲区。  

    在接收端、您可以使用 Ethernet_getStatistics (EMAC_Handle、&stats);来检查是否接收到任何新数据。

    此致、

    Yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、我尝试从一个 MCU 发送数据、另一个 MCU 接收数据。 对于发送数据的 MCU、SYSCTL_DELAY 参数为30000000。 在接收端程序首次接收到数据后将暂停。 我应该如何解决这个问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在接收端的主代码末尾添加无限 while 循环而不是终止、并删除 Estop。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经插入了一个无限 while 循环以及延迟、但问题仍然存在。 现在、Estop 是什么意思?如何删除它? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。