This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:两组(4个 PWM) PWM、需要将第二个主器件的相位相移90度

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015454/tms320f28379d-two-set-4-pwms-of-pwms-which-are-need-to-be-phase-shafted-second-master-by-90-degree

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的团队:

我在我的应用中总共使用了4对 PWM。

PWM1A 和 PWM1B 是单对、就像我有4对一样。 PWM1A 和 PWM1B 具有互补模式。

第一对 PWM1A 是主器件、PWM2A 是从器件。 类似地、我有第三对和第四对 PWM。

我的问题是这里、我希望第二主控第三对 PWM3A 与第一对 PWM1A 相移90度。 我如何才能满足这一要求。

请 TI 专家就该主题提供建议和指导、以确定是否可能。 如果是、那么我如何配置 PWM3A。

如果有人已经遇到过此问题、请尽快回复此问题陈述、否则我们将对您的问题表示感谢。

此致、

Dnyanesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dyanesh:

    这当然是可行的、我们在 C2000Ware 中提供了一个参考示例、您可以在中找到该示例 。 示例3是指 EPWM2、3、4和 ePWM 1的同步、它们之间需要相移。  

    请您查看该示例。

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您分享详细信息。 我将观察示例代码并稍后更新我的结果。

    此致、

    Dnyanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    从中了解的内容  。 示例3是指 EPWM2、3、4和 ePWM 1的同步、它们之间需要相移。  

    总共有4个 PWM 和1个主器件、其他为从器件。  

    但我的要求 是、将再设置一个4 PWM、即主器件将延迟90度、由第一个主器件进行相移。

    是否有人可以考虑这一要求。

    此致、

    Dnyanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dnyanesh:

    您的有效需求是 EPWM3A 相对于 EPWM1A 延迟90度、示例3中展示了该要求。 此外、为了管理 EPWM2A 和 EPWM4A、您可以使用来自 EPWM1A 和 EPWM3A 的 SYNC 信号作为从器件。

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dnyanesh:

    由于我们尚未收到您关于此问题的反馈、我相信您已经能够解决此问题。 我现在将此主题标记为已解决。 如果您有任何其他疑问、请随时继续此处的讨论。 如果线程锁定、您始终可以提出新问题。

    此致、

    Aditya