This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2812-EP:外部上拉要求

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SM320F2812-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018338/sm320f2812-ep-external-pullup-requirements

器件型号:SM320F2812-EP

您好!

我将 SM320F2812-EP SPI 接口用于外部存储器。 我需要 在引脚 SPISIMOA (引脚-40)、 SPISOMIA (引脚41)上拉的值。

我目前使用的是4.75K 上拉电阻器,但我想知道如何计算上拉电阻值以及根据控制器要求的上拉电阻。

谢谢、

Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namita、

    F2812器件在这些引脚上没有*内部*上拉电阻器。 如果您询问如何计算*外部*上拉电阻值,则需要考虑驱动器件的 IOL 规格,并确保在将 I/O 拉至低电平时,产生的电压将满足接收器件的 VIL。 Web 上应该有一些材料可以更详细地介绍。 控制器不需要外部上拉电阻器。