This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:ADC -分辨率标准值

Guru**** 2931820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1017913/tms320f28374d-adc---resolution-standard-value

器件型号:TMS320F28374D

您好!

如果我没有 通过 AdcSetMode()或 ADC_setMode()函数将 ADC 配置为12位或16位分辨率,

是否有适用的标准分辨率? 如果我不将 ADC 设置为任何分辨率、会发生什么情况?  

提前感谢您!

此致、

维克托