This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:TMS320F28386D 和 TMS320F28386D-Q1

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D, TMS320F28386D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1017998/tms320f28386d-tms320f28386d-and-tms320f28386d-q1

器件型号:TMS320F28386D

大家好、

 

您能否在 TMS320F28386D 和 TMS320F28386D-Q1之间共享规格差异?

我知道 Q1适用于汽车级、但除了 ESD 额定值外无法找到差异。

 

非 Q1和 Q1器件之间是否存在规格差异? 例如、如果考虑从 Q1切换到非 Q1、是否需要注意任何点?

或者、器件是相同的、但已对 Q1器件进行筛选?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="446811" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1017998/tms320f28386d-tms320f28386d-and-tms320f28386d-q1 ]\n 非 Q1器件和 Q1器件之间的规格是否有差异? [/报价]

    这些器件之间没有功能差异、因此应能够在不更改任何软件的情况下切换器件。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提供的信息、我理解。

    此致、

    Kurumi