This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:隔离接地之间的电容器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018006/tidm-02002-capacitor-between-isolated-grounds

器件型号:TIDM-02002
主题中讨论的其他器件:PMP21495

您好!  

参考设计中的"PMP21495"约为"C154"、连接在初级和次级接地之间
我们为什么需要在两个隔离接地之间使用电容器?


谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我们的专家将很快答复您。 感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了电容器作为 EMI 合规性的占位符。 我们最终没有对该板执行 EMI 测试。