This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1017919/tms320f28377d-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

如何使用3.5Mbps 的采样率更改它?

目前的情况

目前、ADC 使用 PWM 触发器以1Mbps 的采样率进行采样。CPU 频率为200MHz

我的预分频器除以4

AdcaRegs.ADCCTL2.bit.prescale = 6;

EPwm9Regs.TBPRD = 0x66;

EPwm9Regs.CMPA.bit.CMPA = 0x33;

根据数据表、使用该值当前为16位模式、我将进入12位模式?

将所有就绪的 ADC 通道转换为差动通道时还有哪些其他变化?我是否应该更改它?无论 PWM 周期是否直接减少到3.5倍、我都可以获得3.5Mbps 的采样率

例如  TBPRD 0x66/3.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diji、

    通常通过使用 ADC 连续(自)触发模式来实现3.5MSPS 的最大12b 采样率。 在该配置中、使用单个触发器来启动 ADC、以生成非停止背靠背样本。 有关这方面的示例、请参阅 C2000Ware:

    • ~\C2000Ware_XXXX\device_support\f2837xd\examples\cpu1\adc_soc_continuous
    • ~\C2000Ware_XXXX\device_support\f2837xd\examples\cpu1\adc_soc _continuous_dma

    通过使用不同的 ACQPS 值来降低转换速度、可对连续采样率进行微调。

    Tommy