This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMDSCNCD28379D 中的 DAC 数量

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018147/tmdscncd28379d-number-of-dacs-in-tmdscncd28379d

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

我在此 DSP 中只能找到两个 DAC。 请参阅随附的文件。 其中是第三个 DAC。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关器件引脚的说明、请查看数据表。 DACOUTA、DACOUTB 和 DACOUTC 分别是 DAC A/B/C 的 DAC 输出的名称。  

    数据表链接: https://www.ti.com/lit/gpn/tms320f28379d 

    请尝试搜索您希望在器件上发出的 DAC 信号。 请注意、您使用的是 EVM、EVM 并不是为了提供每个器件 特性/引脚、因此 EVM 上不提供某些功能、尽管 TMS320F28379D 器件上具有这些功能。(提示所有3个 DAC 均可用、 但它们并未以这种方式被调用、即第三个 DAC 在 controlCARD 标准中没有定义的位置)

    祝您搜索愉快、
    Cody