This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:eQEP 模块 FPGA 代码

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1017177/tms320f28379d-eqep-module-fpga-code

器件型号:TMS320F28379D

您好!

F28379D DSP 具有太少的 eQEP (增强型正交编码器脉冲)模块。  因此 、您能否向我发送 F28379D DSP 中使用的 FPGA CLB (可配置逻辑块)代码?

Sinan、

谢谢、
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很困惑。 您是否正在尝试在 FPGA (外部器件)或 CLB (C2000内部)中实现 eQEP?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nima:

    我想在 FPGA (外部器件)中实现 eQEP。  因为 F28379D DSP 具有太少的 eQEP (增强型正交编码器脉冲)模块。  我将同时使用 DSP 和 FPGA。

    您能否向我发送 F28379D DSP 中 eQEP 模块的 FPGA 代码或数字设计?

    Sinan、

    谢谢、
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们没有这种情况。 您必须通过读取 TRM 来实现它。

    您还可以在 C2000器件的 CLB 内部实现它。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nima:

    如果 F28379D DSP 中的 eQEP 模块具有 FPGA 代码或数字设计、那将会非常棒。 我的项目中需要许多 eQEP 模块。

    我在 F28379D 数据表中找不到 TRM 部分。 TRM 在哪里?

    如何在 C2000器件的 CLB 内部实现它? 我可以使用 CLB 增加 C2000上的 eQEP 模块数量吗?

    谢谢、

    Sinan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够在 C2000 CLB 中设计 eQEP。 请查看 CLB TRM 一章和其他 CLB 配套资料、了解如何使用 CLB 进行设计。

    www.ti.com/.../spruhm8i.pdf