This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:外设帧文档

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018170/tms320f28386d-peripheral-frame-documentation

器件型号:TMS320F28386D

您好!

是否有任何关于外设帧工作原理的说明?

我尝试查看它如何在 DMA 或 CLA 之间进行仲裁、例如、如果二者都尝试访问同一帧中的两个不同外设、例如 DMA 访问 FSI 外设寄存器、CLA 访问 SPI 外设寄存器。

这是为了确定在最坏情况下执行时间可能发生的潜在干扰通道。

此致、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement、

    TRM 中 DMA 一章的"CPU 和 CLA 仲裁"中介绍了这些信息。

    此致、

    曼诺伊