This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:到 DSP 的霍尔传感器硬件配置

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015870/tms320f28388d-hall-sensor-hardware-configuration-to-dsp

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、

我们将 TMS320F28388D 控制器用于 BLDC 电机控制。

电机有3个霍尔传感器输出、用于换向。

我们应该在 DSP 中使用哪种配置来进行霍尔传感器输入(GPIO 中断/输入捕捉/ GPIO 轮询)。

请建议

谢谢你

Manohar (Sigma Microsystems PVT LTD)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 eCAP 模块、该模块可以灵活地获取霍尔输入信号的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanmimg Luo、

    对于基于 eCAP 的霍尔传感器换向、是否有任何参考示例代码、因为在 TI 的控制套件中、有与作为 GPIO 连接的霍尔传感器相关的示例。

    谢谢你

    Manohar (Sigma Microsystems PVT LTD)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有针对基于 F28388 eCAP 的霍尔传感器换向的专用示例代码、但您可以在 C2000Ware 文件夹中找到 eCAP 示例。

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\ECAP

    或  

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2838x\examples\CPU1\ECAP