请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 您好!
我的客户使用的是100引脚 F280049、A10、B1、C10在 F280049上共享一个引脚。
它们在该引脚上施加了一个特定的电压、A10、B1可以正确采样。 但 C10采样结果寄存器始终为0。
所有 ADCC 通道上都会发生相同的问题。
配置如下:所有通道均由 EPWM2 SOCA 启动。
您能不能帮助您看看这里有什么问题吗?