This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:使用以太网将数据从一个微控制器发送到另一个微控制器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1017318/tmdscncd28388d-send-data-from-one-microcontroller-to-the-other-using-ethernet

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好、团队正在寻求您的帮助。

使用两个类型为 TMDSCNCD28388D 的控制卡、是否可以在它们之间建立通信 、以便使用以太网将数据从一个微控制器发送到另一个微控制器。
 例如、从 C2000ware 开始、要将一个微控制器设置为主模式、将另一个设置为从模式、现在该如何将数据从一个发送到另一个?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是以太网示例在安装后(C2000ware、可从 www.ti.com/tool/c2000ware 获取)的位置。

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_cm\ethernet  

    此处还有一些示例展示了更好的用例:

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\cm\ethernet

    我不认为其中任何一个都适合每个人、但如果做一些修改、您应该立即启动并运行。 请注意、有多种标准可供您通过以太网进行通信。 查看一些 PTP 示例。

    此致、
    Cody