This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SPI MOSI 空闲状态条件

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1017315/tms320f28379d-spi-mosi-idle-state-condition

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在尝试了解 TI F28379D SPI 通信的行为。 MOSI 引脚保持该位的最后一个状态、直到下一个起始位传输。 是否可以指定空闲状态“高”或“低”?  

请查看下图。 发送1后、数据(MOSI) 引脚保持高空闲状态。 (时钟停止)。 这就是我遇到的问题。 我已检查 Arduino SPI。 MOSI 将在空闲状态下变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、空闲状态不可配置。 如果需要、您可以在电路板上放置一个下拉电阻器并使用 TALK 位来禁用数据传输。