This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:无法从控制器读取数据

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1016692/tms320f28069-unable-to-read-data-from-the-controller

器件型号:TMS320F28069

您好!

我已经为我的应用制作了 F28069定制设计。 我能够使用 JTAG XDS100V2 (使用 MATLAB Simulink 编码器)对控制器进行编程。  

但是、当我尝试两种模型方法时、我无法从控制器读取传输到主机 PC 的数据。

但我能够单独使用 TMS320f28069 Launchpad 实现的同样功能。

由于 Tx 和 Rx 模块未连接到 JTAG、通信是如何建立的? 它是否与 JTAG 引脚本身通信? 我已使用模块 A...配置了 sci 工具箱。  

那么、这可能的原因是什么? 微控制器原理图(随附原理图)中是否缺少下拉的任何特定引脚上拉?

e2e.ti.com/.../MicroControllerSection.pdf?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    在 LaunchPad 上、JTAG 和 SCI 引脚(RX/TX)都连接到 FTDI 串行转换器(FT223H)。 FTDI 器件将 JTAG 和 SCI 引脚桥接至 LaunchPad 的 USB 接口。 在 PC 上、SCI 显示为 COM 端口。

    在您的电路板中、正如您指出的、SCI 引脚未连接到您的独立 XDS100v2调试探针。 因此、SCI 通信是不可能的。

    我不确定 SCI 引脚连接到电路板上的哪个位置、但请查看以下产品。 您可以使用其中一个将 SCI (也称为 UART)信号连接到 USB 端口。 然后、您将在 PC 上看到一个 COM 端口、您应该可以将其与 Matlab 一起使用。 只需确保选择一个3.3V TTL 兼容型器件。

    https://ftdichip.com/products/ttl-232r-3v3-2mm/

    https://ftdichip.com/products/usb-rs232-pcb-pcb-only/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martinez、

    我已连接 Rx/Tx 进行 RS232通信、现在未使用。 那么、如果我将控制器的 Rx/Tx 连接到 FTDI 串行转换器的相应引脚、它将显示为额外的 COM 端口(已经显示了一个 COM 端口)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidheesh、

    没错。 已显示的 COM 端口可能来自您的 XDS100v2调试探针。