This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:是否将 EPWMSYNCOUTEN 规格从 TRM C 更改为 D?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1017089/tms320f28388d-is-epwmsyncouten-specification-changed-from-trm-c-to-d

器件型号:TMS320F28388D

您好、外部

我有两个 TRM

b) spruii0b

c) spruii0c

B 有 一个关于 EPWMSYNCOUTEN 的数字、但 C 没有。

C 更简单 、但我要了解 EPWMSYNCOUTEN 的规格有点困难。

因为 B 更接近寄存器描述。

在 C 语言中,我不清楚哪一个是 EPWMSYNCOUTEN,或者类型或选择性类型?

如果可能,您可以在下一版本中添加图(B)吗?

此致、

Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko、

    这是一个已知问题、将在下一个版本中修复。 B 版本图是正确的。 意外删除。

    [引用 userid="183915" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1017089/tms320f28388d-is-epwmsyncouten-specification-changed-from-trm-c-to-d ]B 中有一个有关 EPWMSYNCOUTEN 的图、但 C 中没有。

    NIMA