This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:从 TMS320F28075迁移到 TMS320F28375、我们应该怎么做?

Guru**** 2941190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1016777/tms320f28335-migration-from-tms320f28075-to-tms320f28375-what-should-we-do

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMS320F28075

大家好、现在 TI IC 市场上没有库存。我们的 TMS320F28075 (176引脚)现已缺货。 因此、我们需要找到另一种方法。

市场上有一些 TMS320F28375 (176引脚)。

我想知道、对于 从 TMS320F28075 (176引脚)到 TMS320F28375 (176引脚)的迁移、我们应该怎么做?

谁可以帮助我? 我们使用了自己的 uCOS 系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    F28375与 F28075引脚兼容、并具有比 F28075更强的功能。 我不知道有什么差异会阻止您在使用与 F28075相同的电路板和软件映像时将 F28375直接替换。

    如果您确实遇到问题、我们应该能够提供帮助。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Tlee。

    是的、 两个 MCU 是引脚对引脚、 但我想知道应该在固件中更改什么、尤其是在 PWM 配置,AD 配置?例如,28075中、我们使用 PWM 频率为36Khz、但28375 CPU 频率200kHz 与28075 120kHz,不同、因此我们需要修改 PWM 配置。

    我想知道我应该注意的其他要点?您能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    F28x 器件在工作频率方面提供广泛的可编程性。 因此、数据表指定了支持的频率范围。 器件无需在各自支持的最大频率下运行。

    在这种情况下、F28075支持的频率范围是 F28375支持的频率范围的子集:

    因此、F28075上使用的时钟配置可直接应用于 F28375、而不会违反任何数据表规格。 我怀疑您甚至能够将 F28075二进制文件直接加载到 F28375中。

    Tommy