This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用不同的 PHY 器件运行以太网演示

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1016934/tms320f28388d-run-ethernet-demo-with-a-different-phy-device

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28388D

大家好、

我正在为尝试使用 F28388但使用非 TI phy 的客户提供支持。  

按照下面的原理图、客户尝试执行 Ping 测试、但无法成功。 请帮助您检查哪些地方需要修改(硬件和软件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    对于该 PHY、有很多复杂的知识。 寄存器位置、自举配置、默认地址、甚至数据速率都可能不同、或者需要进行配置。 所有这些都可能阻止 PHY 通信。

    从 C2000的角度来看、MII、RMII 和 RevMII 都受支持、 原理图 MII 的外观就是要使用的。 请确保器件已配置为此类器件。 我们提供了 TMDSCNCD28388D 的最佳原理图参考、您可以在 C2000Ware 中找到该参考设计的原理图文件。 这展示了如何使用 MII 接口将 C2000器件连接到 TI PHY、因此它应该与此处需要进行的连接非常相似。

    此致、
    Cody