This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:器件可能已锁定

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1016843/tms320f28034-device-maybe-locked

器件型号:TMS320F28034

尊敬的专家  

已发现15PCS 不能严重烧坏。确认阻抗正常后、烧断表示器件未响应请求、器件可能已锁定。 请帮助确认这种异常的原因、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锁定的器件只是 CCS 无法连接的原因之一、但也可能有其他原因。 您是否能够使用等待模式(请参阅表8-1)。 数据表中的引导模式选择)并查看这是否会产生影响?

    请回答以下问题:

    1. 此设计已投入生产多长时间?
    2. 这在首次连接到 CCS 的器件中是否可见? 还是在重新编程器件时看到过这种情况?
    3. 对于-TRST 引脚、是否有一个2.2k 或更低的下拉电阻?
    4. 如果您在连接设备时遇到问题、请查看 https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0?