This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:#39;041集成问题

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1016907/tms320f280041-041-integration-issues

器件型号:TMS320F280041

连接到目标时出错:(错误-716 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdes。 库不在搜索路径上。 (仿真包9.3.0.00042)

 

它还表示它是 XDS100探针。 我使用的是 XDS 200工具。

 

我正在使用 ti cloud 工具。 云工具是否可以更改仿真器? 在当地工具下,它将在项目下。 属性。 该工具是否支持 XDS200?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    CCS Cloud 通常与 TI 入门套件一起使用、例如 LaunchPad、controlCARD 等 这些套件通常附带集成的 XDS100或 XDS110。 如果您从 Resource Explorer 导入现有示例或创建新工程、则该工程将默认为其中之一、并且无法在 CCS 云中进行更改。

    但是,*可以*使用 XDS200。 如果您有 CCS 桌面、则需要为 XDS200创建目标配置、然后在 CCS Cloud 中将该 CCXML 文件上载到您的项目中。 这应该起作用。

    谢谢

    Ki