This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:是 TMS320F28375S 的良好替代方案、适用于 TMS320F28075

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1016859/tms320f28375s-is-the-tms320f28375s-good-alternative-for-tms320f28075

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28075

您好!

你好。 我有一位客户希望使用 TMS320F28375S 作为 TMS320F28075的替代产品、因为这是缺货。 我已经发送了两个器件之间的差异、客户可以接受折衷。 但是、他想知道 PWM 和计时器是如何工作和更改的。 TMS320F28375S 是否是 TMS320F28075的理想替代产品? 请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 TMS320F28375S 可用作 TMS320F28075的替代产品。 前者具有200MHz 的 CPU、而后者以120MHz 的频率运行。 PWM 和计时器模块在两个 MCU 中的工作方式相同、因此、您的软件可以在驱动程序库(F28377驱动程序库而非 F28075驱动程序库)中进行更改后、大部分情况下重复使用。 两个 MCU 具有相似数量的 PWM 通道。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    这些器件被设计成代码兼容、因此也许值得尝试在不进行任何修改的情况下将 F28075二进制文件直接载入 F28375。

    Tommy