This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02008:Q100、Q101的替代产品

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02008, TMCS1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015382/tidm-02008-replacement-for-q100-q101

器件型号:TIDM-02008
主题中讨论的其他器件: TMCS1101

我正在寻找 TIDM-02008上使用的 Q100、Q101 (STY145N65M5)的替代方案
在那里、我们找不到任何能够负担得起它们的供应商。

我 找到 "STY112N65M5"  

 Ω 部分"STY145N65M5">> N 沟道650V、0.012 μ A、 138A

备选器件"STY112N65M5">> N 沟道650V、0.019 Ω、96A

在相同条件下工作是否正常、或者在任何情况下是否会导致任何问题、如果是、您会推荐更好的替代器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    请注意、今天7月5日是美国假日。  您应在7月6日当天结束前收到回复。  感谢您的耐心。

    最棒的

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    替代零件应该起作用。 但是、由于 RDS_ON 较高、总体效率可能会略有下降。

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好的、这很好。

    其他 2个零件在任何受信任的供应商库存中均不可用

    1-栅极驱动器"UCC27714D",我找不到相同规格的替代产品,您可以推荐其他器件。

    2霍尔电流传感器"ACS722LLCTM-10AB-T、我在 TI "TMCS1101A1BQDR"中找到了替代器件  
    该替代产品具有更高的额定电流和完全相同的精度。

    如果电流传感器的替代方案能够在没有任何问题的情况下实现相同的功能、则需要您提出有关栅极驱动器的最佳替代方案的建议。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我们有一个使用 UCC27712DR 的参考设计、但看起来也缺货。

    TMCS1101可用。 根据设计的最大电流选择合适的器件。

    最棒的

    John