This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:InstaSPIN 特性和 TMU

Guru**** 2567095 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015402/tms320f280025-instaspin-feature-and-tmu

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

尊敬的团队:

我的客户希望评估我们的 F280025。 您能帮助回答以下问题吗?

1. F280025是否具有 InstaSPIN 功能? 我发现我们的第3代 C2K F28004X 具有此功能、而 F280025似乎没有此功能。 他们正在从 F28027迁移到 F280025、并希望继续使用 InstaSPIN 功能。

2.第2代 C2K 中的 Iqmax 功能与第3代 C2K 中的 TMU 功能有何区别?

3.参见下图。 2极和2零基方程的 C28x 处理指令:n 是否可以高达64?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是我们的 F280025是否具有 PGA (编程增益放大器?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    请注意、今天7月5日是美国假日。  您应在7月6日当天结束前收到回复。  感谢您的耐心。

    最棒的

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只允许某些客户使用。 请注意、本季度末将推出 SDK 版本、其中包括使用库的 F28002x InstaSPIN 支持、无需片上 ROM。

    2.您是指 IQMath 吗?  IQMath 是定点处理器的库、可帮助您控制数学类型的比例/分辨率。  TMU 是浮点处理器的加速器、可改善 atan、sin、cos 等三角函数的周期时间   请参阅 www.ti.com/lit/spry288  

    请在单独的帖子中询问

    不可以、PGA 仅在 F28004x 系列上提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChristiClearman、

    非常感谢您提供的信息! 我是否可以问、InstaSPIN 仅对某些客户意味着什么? 我的客户之前将 F28027FPTT 与 InstaSPIN 结合使用、他们确实需要此功能。 我如何知道他们是否仍然可以在 F28002X 中使用此功能?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前没有用于 F28002x InstaSPIN 的公开可用软件。

    如前所述、我们很快将在使用库的 C2000Ware-MotorControl-SDK 中发布公共软件(无需 ROM 代码)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 它确实对我和我的客户非常有帮助! 谢谢!