This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:TIDA-010062的软件文件

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062, TIDA-010203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015386/c2000ware-digitalpower-sdk-software-files-of-tida-010062

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
主题中讨论的其他器件:TIDA-010062TIDA-010203

您好!  

我的客户正在考虑 TIDA-010062和 TIDA-010203。  

但这些设计解决方案不支持软件文件。  

我可以获取软件文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sy、

    请注意、今天7月5日是美国假日。  您应在7月6日当天结束前收到回复。  感谢您的耐心。

    最棒的

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoon、

    对于 TIDA-010203、您可以联系 TI FAE 以了解有关软件的更多信息吗?

    TIDA-010062 s/w 将于8月左右公开发布 如果有紧急的离线客户请求、请告诉我。

    谢谢。

    此致、