This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:PMP21553 + PMP21561连接+文档

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, PMP21553, TIDM-02002, PMP21495, PMP21561, ISO7820, PMP21999

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1016142/tidm-02002-pmp21553-pmp21561-connections-documentation

器件型号:TIDM-02002
主题中讨论的其他器件:UCC21530、 PMP21553、 PMP21495、 PMP21561、 ISO7820、 PMP21999

您好!

我一直在尝试将 UCC21530作为 HEV/EV 应用中的隔离式栅极驱动器进行推销、并在文档中遇到了一些困惑。 我有几个问题:

  • PMP21495原理图、第二张图片、显示 了驱动初级 FET 的 UCC21530、但 PMP21495用户指南的方框图显示了驱动次级 FET 的 PMP21553、第一张图片。 TIDM-02002指南还确认了 PWM1B/1A 适用于初级 FET。 哪一项是正确的? PMP21553应该驱动初级 FET 还是次级 FET?
  • 如果 PMP21553驱动初级侧 FET、那么为什么选择隔离式栅极驱动器? 似乎 MCU 与初级 FET 和 UCC21530隔离式栅极驱动器的"初级"侧一起连接到 PGND
    • 这就是为什么使用 PMP21553驱动次级 FET 的原因 (实际上、我认为它可以驱动初级或次级、但来自 C2000的输入信号必须是一种或另一种控制方式、并且 PMP21561和 PMP21553的连接器引脚排列是唯一的)
  • PMP21495 + PMP21561似乎有点冗余。 来自 C2000的信号通过 ISO7820与隔离式栅极驱动器隔离、然后将隔离式 PWM 信号与 PMP21561上的 UCC21530 FET 隔离。 实际上、您是否只需要一个或另一个隔离式栅极驱动器或数字隔离器?
  • 最后的想法-我认为 PMP21561或 PMP21553实际上可以用于驱动初级侧或次级侧 FET、只是希望了解我在其中一些问题上的思考过程。 或许只是为了展示多种隔离方法或类似方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    请看 https://www.ti.com/tool/PMP21999 这是对该设计的更新。 我相信该文档需要一些更新、但 PMP21999 显示了最新的连接。

    正确的做法是、新的 PMP21999设计中应该删除了冗余隔离。 无论哪种方法都是可以接受的、最终选择了一种、我认为 一种隔离方法或另一种隔离方法都没有优势。

    此致、
    Cody