主题中讨论的其他器件: TMS320F28377S
我想为 TMS320F28377S 创建定制引导加载程序、但我使用 TMS320F28379D LaunchXL 进行开发。
目前、我已将 TI 的示例代码"F2837xD_sci_flash_kernel"放入闪存(跳转至闪存引导模式)而不是 RAM -因此 SCI 闪存内核代码将在首次加电时从闪存执行。
我已经通过 "#pragma CODE_SECTION ( 、".TI.ramfunc");"
当处于仿真器模式时、只要主机软件发送应用固件映像、我就可以在内存浏览器中看到相应的目标闪存发生变化。 引导加载程序代码被编程到闪存扇区 B-E 应用固件映像被编程到闪存扇区 F-J
引导加载过程完成、我得到以下错误:program_error、Address = 0x7C02。
我查看0x7C02处的位置、并看到以下"GpioCtrlRegs_GPAQSEL1":

是否有人可以就如何解决此问题提供建议?