This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:显示器最小值 工作电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TLV840, C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015593/tms320f28384s-monitor-min-working-voltage

器件型号:TMS320F28384S
主题中讨论的其他器件:TPS3840TLV840C2000WARETMDSCNCD28388D

您好、倒角

如何设计监控器 IC (TPS3840)、以便为 VDDAVDDIO 选择监控器最小工作电压电平。

如何设计监控器 IC (TLV840)以选择 VDD 的监控器最小工作电压电平。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博斯昂、

    请注意、今天7月5日是美国假日。  您应在7月6日当天结束前收到回复。  感谢您的耐心。

    最棒的

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bosong、您好!

    确保选择的电压监控器为漏极开路、低电平有效。 有关 XRSn 信号要求和 VDD/VDDIO/VDDA 的电压工作电平、请参阅 F2838x 器件数据表。

    有关电压监控器设计参考和 XRSn (复位)信号帮助、请参阅 C2000WARE 中的 F2838x controlCARD 原理图。  目录位置:

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D\Rev.B

    [引用 userid="321101" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015593/tms320f28384s-monitor-min-working-voltage、]如何设计监控器 IC (TPS3840)以选择 VDDA VDDIO 的监控器最小工作电压电平。[/quot]

    VDDIO 和 VDDA 由3.3V 电源供电。 您需要验证所选特定 TPS3840的电压阈值和规格。 3V 或3.1V 阈值电压部分可能是正确的选择。

    [引用 userid="321101" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015593/tms320f28384s-monitor-min-working-voltage "]如何设计监控器 IC (TLV840)以选择 VDD 的监控器最小工作电压电平。[/quot]

    F2838x 的 VDD 为1.2V。 验证 TLV840的电压阈值。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bosong、您好!

    如果您需要有关 TPS 或 TLV 器件详细信息的进一步帮助、我建议您在该团队 E2E 论坛上提问。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    请您分享 TMDSCNCD28388D 修订版 B 数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bosong、您好!

    我假设您是指我提到的 C2000WARE 的 F2838x controlCARD 原理图。 附于下:

    e2e.ti.com/.../MCU063B_2800_002_29005F00_Sch.PDF

    最棒的

    Kevin