请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379S 您好、查姆斯、
在数据表中、我们说、
在为器 件供电之前、不能向任何数字引脚施加比 VDDIO 高0.3V 以上的电压、也不能向任何模拟引脚(包括 VREFHI)施加比 VDDA 高0.3V 以上的电压。
根据 我客户的硬件设计、系统上电时 VREFHI 电压大于 VDDA 700us、请参阅下图。 到目前为止、没有任何 F28379S 器件损坏、我的客户想知道他的硬件设计是否需要付出任何努力? 如有任何意见、请提供建议、感谢您的帮助。

此致、
Luke