This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:电机在缓慢增加负载后突然停止

Guru**** 2751525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015413/tms320f28027f-the-motor-stops-suddenly-after-slowly-increasing-the-load

器件型号:TMS320F28027F

尊敬的团队:

我的一位客户在测试 lab10a 例程时遇到以下问题:

他在测试 lab10a 之前执行了参数识别并更新了 user.h。  电机可以在轻负载下正常运行 、但当负载增加时、电机将突然停止。

控制状态机变为"CTRL_State_Offline"、观测器状态机变为"EST_State_Idle"、然后自动重新启动。

这样做的原因可能是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、

    请注意、今天7月5日是美国假日。  您应在7月6日当天结束前收到回复。  感谢您的耐心。

    最棒的

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否捕获了任何电机相电流波形以显示此问题? 您能否检查添加的负载是否超过电机的额定输出扭矩? 客户是如何向电机添加负载的?