This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:C2000Ware_MotorControl_SDK 3.02.00.00是否支持 F280025C instaSPIN FOC

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015673/tms320f280025c-c2000ware_motorcontrol_sdk-3-02-00-00-can-support-f280025c-instaspin-foc-or-not

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好 Champ、

我是否知道 C2000Ware_MotorControl_SDK 3.02.00.00 可以支持 F280025C instaSPIN FOC?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Huihuang、

    请注意、今天7月5日是美国假日。  您应在7月6日当天结束前收到回复。  感谢您的耐心。

    最棒的

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尚未在 C2000Ware_MotorControl_SDK 3.02.00.00中提供。 您可能会向 Chris 发送一封电子邮件、要求他从 MSS 获取下载链接。