This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV 控制/状态更新

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1016093/drv8301-69m-kit-drv-control-status-updates

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8301

您好、TI 团队、

每当我们更新 drv 设置(在 drv setup function()中)时,我们都无法在观察窗口中看到更新的值。 因此、我们增加了 drv 更新寄存 器的等待时间、从"for (n=0;n<100;n++)"到 for (n=0;n<1000;n++)"。

之后、我们能够在观察窗口中正确地看到更新后的值。  

只需通过增加等待时间来确认这种方法是否正确。

谢谢  

Vivishekh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      如果要在初始化后更新 DRV 设置,只需调用 HAL_writeDrvData()并设置相关的寄存器地址和数据,以及 DRV8301对象中的写入命令标志。