This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:用于 BLDC 电机控制的 ePWM 信号硬件配置

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015861/tms320f28388d-epwm-signals-hardware-configuration-for-bldc-motor-control

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我们将 TMS320F28388D 控制器用于 BLDC 电机控制应用。  

对于电机驱动、我们打算使用6个 PWM 信号的六步换向过程。

在我们的硬件中、我们使用来自 DSP 的以下 PWM 信号、

ePWM - 12.

ePWM - 15.

ePWM - 2.

我们使用这些 ePWM 信号(作为级联连接)还是使用 ePWM 外设的序列号 、例如 ePWM -  1. ePWM -  2. ePWM -  3.

请建议。

谢谢、

Manohar (Sigma Microsystems PVT LTD)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manohar、

    如果我正确理解了您应该使用 ePWM 模块1-3还是12、15和2的问题。 在我看来、您使用哪种 PWM 模块无关紧要。 理论上、您可以使用任何模块。 我自己使用 PWM 模块3、4、8和10来控制步进电机、其他 PWM 模块则执行其他操作。

    此致

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manohar、

    (Leon 是正确的)在此器件上、PWM 顺序实际上无关紧要。 由于同步链是硬接线的、因此旧器件上的 PWM 顺序很重要。 从 F28388D 开始、它是可配置的、不再是问题。  

    这里的一个常见缺点是、如果 PWM 每周期同步一次、则较慢的 PWM 必须向较快的 PWM 提供 SYNC 信号。 如果情况相反、较慢的 PWM 永远不会一直计数到 TBPRD。


    此致、
    Cody